This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM

Guru**** 2810635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857399/em1402evm-em1402evm

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

您好!

 我将 EM1402EVM 与 LAUNCHXL-TMS57004搭配使用 、我对 ACB 有一些疑问。 我附加了 GUI 的两个图像以了解更多信息。

在 GUI 中、当 ACB 启用且正在进行能量交换时、ACB 会影响需要平衡的电池(电池3)和电池3旁边的两个电池。  电池2和电池4。 为什么会发生这种情况? 当 ACB 被启用时、总是会发生这种情况。 我并不是说这是一个错误、我只是想知道这是为什么发生的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题。

    模拟/数字芯片温度仅测量 EVM 的温度、还是有方法测量电池的温度? 使用 AUX 通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    模拟/数字 l 温度不是 EVM 温度。 它是实际的 IC 温度。

    您必须使用 AUX 来测量温度。

    查看 bq76pl455A 参考原理图以供您参考。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和第一个帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释一下您的算法对平衡有何作用? 如果您使用的是 TI 的示例代码、您能否共享哪个代码(其链接)?  

    当您观察所述的行为时、电池3是充电还是放电?

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    代码来自 TMS570BMS。 电池3正在充电。

    问题是电池和电池4受 ACB 的影响。 这是正常的吗?

    ACB 使能时始终发生。 为什么会发生这种情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以给我一个答案吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅以下链接上的主题。 为了避免电池测量中的误差、我们建议在进行电池测量之前先关闭平衡、然后在需要时恢复平衡。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/858520

    此致、

    Leslie