This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:尺寸查询

Guru**** 1143130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860891/lm4040-n-footprint-inquiry

器件型号:LM4040-N

您好!  

大家好。

我们的客户希望验证 有关 LM4040-N [LM40CIZ-4.1/NOPB](TO-92) 封装尺寸的信息。

如果是顶视图还是底视图、请确认以下封装尺寸?

它们在 PCB 设计页码4封装和页码62封装之间存在冲突、如下所示。

感谢您在这方面的帮助。  

期待您的回应。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您会注意到、这些旧的 TO-92器件在引脚配置和封装引脚分配之间具有不同的引脚编号。 我会使用第4页的引脚分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的澄清!


    -Cedrick