大家好、
在为电池运行设计搜索降压-升压时、我遇到了 TPS63020芯片。
在我的设计中、我需要使用3.3V 为 NRF BLE 模块和 Lora 模块供电。 我是否需要在 TPS63020处添加 LDO 以使电压保持稳定?
谢谢
Raghavendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在为电池运行设计搜索降压-升压时、我遇到了 TPS63020芯片。
在我的设计中、我需要使用3.3V 为 NRF BLE 模块和 Lora 模块供电。 我是否需要在 TPS63020处添加 LDO 以使电压保持稳定?
谢谢
Raghavendra
您好 、Raghavendra、
在这些条件下、您可以在 PWM 模式下预期大约5mVpp 的纹波、在 PFM (省电)模式下、输出电压纹波最多90mVpp。 这对我们的 TPS63020EVM-487以及此处的输出电容器有效。 如果您使用省电模式、对于150mA 以上的负载、器件将自动切换至 PWM 模式、因此只要您的射频器件或电机处于开启状态、纹波就会非常小。
至于负载瞬态、如果您单独打开/关闭负载、您可以预期输出电压下冲/过冲在100mV 以内。
此致、
密耳