This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:是否需要在 TPS63020的输出端使用 LDO 为射频模块供电

Guru**** 1183800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63020EVM-487
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859130/tps63020-does-ldo-at-the-o-p-of-tps63020-necessary-for-powering-the-rf-modules

器件型号:TPS63020

大家好、

在为电池运行设计搜索降压-升压时、我遇到了 TPS63020芯片。

在我的设计中、我需要使用3.3V 为 NRF BLE 模块和 Lora 模块供电。 我是否需要在 TPS63020处添加 LDO 以使电压保持稳定?

谢谢

Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Raghavendra、

    通常、我会说您不需要 LDO、但您应该检查射频模块的电源要求。 如果您给出了运行条件(输入/输出电压和输出电流)、我们可以为您提供典型的输出纹波。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

                  感谢您的关注!  请查看以下提到的运行条件。

    输入:2.5V - 4.2V

    输入电流- 4200mAh 电池

    输出电压- 3.3V

    输出电流- 1A (通常 RF 器件消耗200 - 300mA,电机消耗大约300 - 400mA [是的,电机工作电压为3.3V ])。

    谢谢

    Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghavendra、

    RF 器件上允许的纹波是多少? 您是否对输出电容有最大限制? 在 PWM 运行中、可以通过增加电容来减少纹波。

    是否有可能在射频激活时启动电机? 然后还需要检查负载瞬态响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Raghavendra、

    在这些条件下、您可以在 PWM 模式下预期大约5mVpp 的纹波、在 PFM (省电)模式下、输出电压纹波最多90mVpp。 这对我们的 TPS63020EVM-487以及此处的输出电容器有效。 如果您使用省电模式、对于150mA 以上的负载、器件将自动切换至 PWM 模式、因此只要您的射频器件或电机处于开启状态、纹波就会非常小。

    至于负载瞬态、如果您单独打开/关闭负载、您可以预期输出电压下冲/过冲在100mV 以内。

    此致、
    密耳