This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:OUT 引脚上的大容量电容限制

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860274/bq24079-bulk-capacitance-limit-on-out-pin

器件型号:BQ24079

您好!

建议使用10至47uF 陶瓷电容器进行旁路输出(BQ24079数据表中的第7页、OUT 引脚)。

OUT 引脚上的大容量电容器是否存在电容限制? 47 μ F 电压是否受内部稳压器稳定区域的最大限制?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    理论上、您可以在充电器附近放置额外的低 ESR 电容、而无需担心稳定性问题。  您可以使用负载瞬态导通 OUT 在温度范围内测试稳定性、并观察振铃和稳定时间。  如果长时间出现明显振铃、则附加电容不稳定。   但是、我们尚未针对高于47uF 的低 ESR (陶瓷)电容进行测试、因此无法保证此操作。   

    此致、

    Jeff