请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24079 您好!
建议使用10至47uF 陶瓷电容器进行旁路输出(BQ24079数据表中的第7页、OUT 引脚)。
OUT 引脚上的大容量电容器是否存在电容限制? 47 μ F 电压是否受内部稳压器稳定区域的最大限制?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.