This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:升压转换器设计

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835010/tps61099-boost-converter-design

器件型号:TPS61099

早上好、我正在设计一个升压转换器、其输入电压范围为2V 至3.5V、来自3V 标称锂电池(电压范围被视为切断电池电压和最大电池电压) 输出电压为4V、输出负载电流为20uA。 我发现升压转换器有问题、因为它显示了极低的静态电流和轻负载时的良好效率、 这是 避免电池过早放电的最重要要求、 但是,使用 WebBench 工具,在设置上述要求后,系统会给我一个错误,说要更改输入要求... 这个问题怎么样? 轻负载电流是否是 升压转换器正常运行的问题? (可能等效开关频率太低????)。

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger:

    很抱歉、我今天是在海上旅行。 请允许我在下星期一答复。 感谢您的患者提前等候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger:

    感谢您的耐心等待。

    我已经根据您的规格检查了仿真、失败~我想 WEBENCH 中使用的模型在突发模式期间不适合超低负载。 我将向仿真团队提供反馈。 感谢您的通知。    (但您可以选择较大的负载来获得基准~)

    TPS61099可以很好地满足您提到的应用需求。 可在数据表中的"8.3.1升压控制器运行"和"固件19 "中检查突发模式的详细信息。 如果您还有其他问题、请提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、感谢您的回复。 但我从您发送的仿真中看到、负载电流设置为0、02A、而不是我的负载电流20微安。

    尝试在 WEBENCH 中重置我的规格、它仍然失败。

     

     

    等待您的善意回应。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger:

    我在发现错误后编辑了答复~~请检查最新的答复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~