This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:浪涌电流

Guru**** 2391275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833057/tps61099-inrush-current

器件型号:TPS61099

你(们)好

我在电路中使用 TPS610993转换器、并且浪涌电流存在一些问题。



一旦我启用转换器、大约3ms 内会出现大约100mA 的浪涌电流尖峰。 我还尝试将 C8降低至100nF、以查看电容负载是否过高并导致此浪涌电流尖峰。 但是、为了实现稳定的电压输出、C8应至少为10uF、如数据表中所述。 是否可以通过某种方式切断这些尖峰? 我需要它们低于15mA。 有没有另一种具有更好性能的类型可在1.2V 输出电压下获得3V 电压、典型电流负载为10mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    支持此设备的专家正在出差。 他将尽快答复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    这是启动期间的正常行为、器件需要此类电流为输出电容器充电。

    唯一的解决方案是减少输出电容器并增加输入电容器。 但输出电容器越小、输出纹波就越大。 这是您需要平衡的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    感谢您的回复。 这正是我尝试过的。 遗憾的是、我无法确定这些经修改的电容器的可用设置。 浪涌电流始终高于15mA。 因此、我遇到了一个一般升压转换器问题、可能需要找到另一种电源解决方案。 您能否推荐其他低功耗、小尺寸的转换器?

    我需要输出3V (或3.3V)的最小1.0V 输入。 典型负载为2mA、最大负载为10mA。 当然、浪涌电流尖峰不会超过15mA。

    此致 Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    很抱歉、我今天是在海上旅行。 请允许我在下星期一答复。 感谢您耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    感谢您的耐心。

    很难将铁卢电流降至15mA 以下。 我是否可以知道为什么它是15mA? 对于您的系统、负载电流可能达到10mA。 以效率=80%为例,Iin (avg)=IO*Vo/Vin/Eff=15mA*3.3V/1V/0.8=56mA。  

    正如 Jasper 建议的那样、 减少输出电容器并增加输入电容器有助于降低浪涌电流。 但我认为在正常运行期间、浪涌电流不应小于输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~