This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:OUT 引脚无 PWM 输出

Guru**** 2797445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831462/ucc28c43-no-pwm-output-from-out-pin

器件型号:UCC28C43

我有以下测试设置。

我没有从 OUT 引脚获得任何输出。 如果我有任何问题、请提出建议。 我遵循了数据表中建议的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 OUT 引脚获取0V、从 Vref 引脚获取5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    在电路中、FB 引脚上的电压大于2.5V 内部基准电压。 然后、误差放大器将输出一个低杠杆电压、这是 PWM 比较器的反相输入。 该电压将始终低于 CS 引脚电压、因此没有 PWM 输出。

    因此、请检查 COMP 引脚电压是否始终低于 CS 引脚电压?   

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 它帮助解决了问题