This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40009:TPS40009DGQR 输出异常

Guru**** 2509495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82480, TPS62480, TPS40009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834044/tps40009-tps40009dgqr-output-is-abnormal

器件型号:TPS40009
主题中讨论的其他器件:TPSM82480TPS62480

您好:

   当客户使用 TPS40009DGQR 时、输入电压为3.3V、输出为1.0-1.1V、电流值为4.5A。 但是在大规模生产后、客户发现芯片的 PIN8输出电压为0、但是更换芯片更好。 通过测试比较、输出为0时、PIN8和 PIN5 (GND)之间的电阻为31.7欧姆。 正常输出时、PIN8和 PIN5 (GND)之间的电阻为31.7欧姆。 无异常。 请查看原理图。 问题是什么? 非常感谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我明天会回来讨论原理图。

    您能否提供 SW 引脚波形?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    大规模生产电路板是否在0时正常工作或未在0时正常工作?

    为了帮助您调试系统、您能否提供以下内容:

    - SW 引脚的波形

    - PCB 布局

    - BOM 的器件型号

    我还建议您查看更新的解决 方案、该解决方案更易于实施、TPSM82480模块和 TPS62480降压转换器。 非常适合客户应用。

    非常感谢!


    此致、

    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我没有听到您的反馈。

    您是否能够从我之前的消息中收集信息?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian 您好:  

          目前、客户已经大规模生产了几年、因此目前不可能遵循变更编号。   

        如今我正在国外旅行。 今天星期五、我将与客户联系、测试 SW 引脚的波形。 您是否有其他要测试的引脚波形?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    是的、信息越多越好。 您能否提供以下信息:

    -启动波形(VIN&VSS& VOUT)、如 EVM 用户指南中的图9

    -启动和"稳定状态"时 V_HDRV 和 V_LDRV 的波形。 数据表中的图7。

    - SW 引脚的波形

    -如果可能、I_COIL、电感器中的电流

    您能验证 FB 的电压吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    您能给我一些反馈一下客户在这里遇到的问题吗?

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian 您好:  

           我们发现电容中存在短路。 不是 tps40009的故障、现在是 tps40009

       正常工作,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的反馈!

    此致、

    Dorian