This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC21520, UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860848/ucc21520-ucc21520

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:UCC21530UCC21222

您好!

我对 UCC21520/UCC21530的死区时间引脚功能有疑问。 当引脚保持开路时、死区时间设置为<15ns。

数据表中不清楚重叠保护是否激活。

查看电路板手册、这一点也不清楚、因为在这种情况下、所示的2个 PWM 是互补开关。

检查其他数据表以进行确认、我发现在150mil DSO UCC21522中有以下语句:

'将 DT 连接到 VCCI 或保持 DT 断开可使输出重叠。'

对于 DTC 保持开路、 UCC21522的重叠保护似乎被禁用。 300mil DSO 和 LGA 中的其他驱动器(在300mil DSO 和 LGA 选项中为 UCC5120)如何?

封装之间的方法是否不同?

此致、

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:


    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。


    如果 UCC21520上的 DT 引脚保持断开状态、则不允许输出重叠。 这在第8.3.2节的输入和输出逻辑表中进行了概述。

    至于您对 UCC21522的问题、我相信您是指 UCC21222、因为我们没有编号为 UCC21522的器件。 正确的做法是、当 DT 保持断开时、UCC21222没有重叠保护。 这种差异归结于不同产品系列中的 UCC21520和 UCC21222。

    我建议您不要将 DT 引脚悬空。 通过 RDT 和 CDT 将其接地以提高抗噪性能、或通过 VCCI 将其禁用。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。


    谢谢、此致、
    扎沙里