This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:充电时会发生 OV 故障、具体取决于充电电流

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860809/bq76940-ov-fault-occurs-when-charging-depending-on-charging-current

器件型号:BQ76940

你好、  

我正在为9节串联电池组制作 BMS。 我使用的电池的额定值为3200mAh (但实际的额定值大约为3050mAh)、其数据表中的快速充电电流为3A。 我的每节电池的电压电平约为3.35V (整个电池组为30.11V)。 请注意、我的 OV_TRIP 为4.2V。 在37V 和3A 的充电条件下、会立即出现 OV 故障。 我用2A 电流尝试了相同的电流、但故障仍然发生。 我再次尝试将充电电流降低至1A、但这次未发生故障。

这是否是一个已知问题、根据充电电流发生 OV 故障?  我有什么建议可以解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    这是不寻常的。  您可能会想到以下三种可能:

    1.在电池连接中查找高电阻、例如焊接"卡住"但有电阻。  如果您有电池座、请检查触点电阻。  连接电阻上的电压将显示在一个或下一个电池中、具体取决于连接到搭接的抽头位置。 使用电池座时、它将位于电池上。 从 BMS 或 BQ76940 (如果有调试电缆)读取电池电压。  OV 需要时间才能识别器件、并且应在读数中显示。

    2.检查从电芯丝锥到 BMS 板的导线是否开路。  这似乎不太可能发生、因为滤波电容器应分压因充电而增加的任何电压。 同样、电池电压应显示在从器件读取的值中。

    3.检查 BMS 控制器是否正在进行平衡、并报告电压过高。  如果 CC 值较大、则滤波器可能仍处于稳定状态、您可能测量的电压大于实际电压、导致 OV 跳闸。  从器件读取时、电压应再次出现。  如果接近 OV 限制、此情况可能会导致 OV、不太可能随电流变化。