This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电器设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860873/bq24650-the-design-of-a-charger

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24610

尊敬的先生:

    我 想设计一个充电器来为2S 电池充电。  ?,电压为8.4V、最大电流为8A。我可以使用 bq24650 μ A、还是应该使用另一个芯片、例如 bq24610?

    哪种芯片适合该设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何一个 IC 都可以。

    区别在于 BQ24610具有输入保护 MOSFET 驱动器、而 BQ24650针对太阳能电池板类型应用进行了优化。

    此致、

    Joel H