This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404HV:自举电容器

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404HV, LM3404, LM3404FSTDIMEV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859355/lm3404hv-bootstrap-capacitor

器件型号:LM3404HV
主题中讨论的其他器件: LM3404LM3404FSTDIMEV

您好!

多年来、我们一直在使用目前相当旧的 LM3404HV 器件。 工作正常。 我们还使用20kHz PWM 进行了调光、也可以正常工作。

最近、我们添加了一个使用低得多的 PWM 频率、大约为500Hz 的调光控制、然后、我们在从批量生产中提取的某些器件上看到了一个临界问题:

-在 DIM 引脚上的特定占空比(10-15%)下、LM3404可能会延迟开关启动一段相当长的时间(从 DIM 引脚的上升沿开始)、并且这会随周期变化而变化、从而导致非常明显的闪烁和神经光输出。 有些器件不展示这种贝拉威。 我在这方面测量了很多、可以清楚地看到、当 DIM 变为高电平时、这些部件直到 x us 过了并且 x 随机变化才会开始开关。  

一切看起来都很完美、DIM 信号超级干净、也很好、引脚7上的 Vcc 也很完美。 我测试了将10nF 自举电容器更改为100nF、然后所有问题都消失了。 我已在4个单元上验证了这一点、所有这些单元都显示了问题。

这是一个较小的批量生产、因此它不是超级关键、我只是想提出这样一个问题:100nF 的自举是否可以使用、或者这是否会导致其他问题? 如果在 DIM 引脚上使用较低的 PWM 频率、10nF 是否过小?

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    如果您看 一下 LM3404FSTDIMEV 评估板、它有一个0.1 μ F 的引导电容器、因此可以正常工作。

    我对正在发生的情况很好奇。  对于该调光频率、0.01uF 应该是可以接受的。  您的输入电压、LED 电压、Ron、LED 电流、电感值、 输出电容和开关频率(尽管我可以通过其他信息来计算)?  以及影响调光的任何其他信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、