This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040A:TPS54040A

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834367/tps54040a-tps54040a

器件型号:TPS54040A
主题中讨论的其他器件: LMR33620

您好!

我们计划在 系统中使用 TPS54040ADGQR 来提供 FPGA 电源(3.3V @1A)、该电源将接受 EMI/EMC 测试(中心频率为700kHz 应用的 MIL-STD-461E 等级)。 我们看到下面的 E2E 链接、发现客户在 VHF 频率下面临噪声问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/302927/1057453?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS54040A#1057453

您能否澄清问题是否已得到解决,或者我们是否需要选择任何具有>1MHz 固定开关频率的替代器件。 如果是、建议使用具有相同 BOM 成本的替代器件。

谢谢、此致、

Hithayath RaheHa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会建议使用不同的器件、以便在稍后的开发过程中缓解一些 EMI 问题。

    例如 LM53601  

    http://www.ti.com/product/LM53601-Q1

    该器件配备了扩频功能、有助于降低 EMI 测试期间的峰值

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我们正在寻找具有扩频功能的3V 至17V 输入电压范围、1V (0.5A)、1.8V (0.5A)和3.3V (1A)、每个范围在1.5$以内。 您能不能推荐 TPS54040A 的任何替代产品。

    谢谢、此致、

    Hithayath RaheHa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些个人的偏袒。 除了 LMR33620之外、所有器件都具有扩频修整、但 EMI 仍然非常好。

    http://www.ti.com/product/LM53601-Q1  

    http://www.ti.com/product/LMR36015

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr33620.pdf

    参数搜索将使您能够在 TI.com 上获得更多建议、并可能更好地感受成本。 您可以通过这些器件实现较小的 BOM 成本、因此实现成本将具有竞争力。