This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:将 BQ27GDK000EVM 连接到 BQ27530EVM

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27530EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833856/bq27gdk000evm-connecting-bq27gdk000evm-to-bq27530evm

器件型号:BQ27GDK000EVM

我有 一个 BQ27GDK000EVM (GDK)和一个 BQ27530EVM。 我想将 BQ27530EVM 连接到 GDK、以便能够运行电池特性和学习周期、 但是、BQ27530EVM 和 GDK 的连接并不明显(尽管我已经看过所有参考资料、但 BQ27530EVM 似乎与 GDK 手册概述了如何连接的 EVM 稍有不同)  

 从 BQ27530EVM 到 GDK 需要进行哪些连接? 此外、 BQ27530EVM 是否由 GDK 供电、或者在连接到 GDK 时是否需要由单独的电源供电?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ARIC、

    bq27530 EVM 具有一个板载充电器、可将其连接到具有自己充电器的 GDK。 您必须使用 jp5禁用 bq27530EVM 上的充电器、然后将电池连接到 EVM 上的电池组+和电池组-、然后 gdk 负载+应连接到 监测计 EVM 上的电池组+、负载-应连接到 测量仪表 EVM 上的 J10

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、  

     谢谢! 我错误地假设在 GDK 配置中仍会使用 EVM 的充电器。

    让我提出两个后续问题:  

    1.使用 GDK 的充电器代替 EVM 的充电器是否会对黄金映像的创建产生任何不必要的影响?  

    2.能否将 GDK 的 EV2400仅用作与 EVM 进行通信的方法? 也就是说、使用另一个电源为 EVM 供电、将其用作充电器+电量监测计、并通过 GDK 的 EV2400与之通信?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不

    2.是的,我一直这么做。

    谢谢

    Onyx