This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:65°C 时 Iout、off?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860343/lm66100-iout-off-at-65-c

器件型号:LM66100

团队、

我的客户正在设计一个应用、其中 LM66100应用于在电池和外部电源之间进行电源 ORing。  

他们想知道 Iout、off (Vout-Vin<1V、VCE>Vin+80mV)在 65°C 时的情况 数据表仅给出了-40至85°C 的最大值 但是、我的客户希望知道在65°C 时会有什么结果 我们能否给出最坏情况的估算?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    65C 时、最坏情况下仍应使用-40C 至85C 值。 电流对客户来说是否太大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    数据表中的0.7uA 可能是一个问题、因为其中一个源是电池。 如果 LM66100将电源电压置于 Vout 上、反向电流可能会流回电池。 使用的电池确实接受~0.15uA 的反向电流、但0.7uA 电流过大、可能会损坏电池。  

    因此、我的客户希望最大反向电流在65°C 或更低时更低。  

    如果没有、还可以采取哪些措施来避免向电池提供反向电流?

    谢谢、
     Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    虽然65C 时的反向电流可能较小、但我认为它不会低至0.15uA。

    我认为一种权变措施可能是使用两个低泄漏负载开关、而不是 MUX 源的理想二极管。 这意味着需要稍微更复杂的控制方案(以控制两个器件的 ON 引脚)、但我认为它可以让您使用低泄漏器件。

    这是可接受的替代方案吗?