This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:输出电流裕度

Guru**** 2521880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860613/tlv733p-output-current-margin

器件型号:TLV733P

你(们)好

我的客户希望将 TLV733P 用于输入电压:3.5V、输出电压:3.3V 和输出电流:200~290mA。

我看到数据表中的建议条件 、其中提到最大输出电流为300mA。    最大输出电流是否有任何裕量?

2.如果我的客户将 TLV733P 用于输入电压:3.5V、输出电压:3.3V 和输出电流:200~290mA、是否存在任何风险?

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    是的。 裕度为最小电流限制:

    该器件保证能够支持高达300mA 的负载电流。 话虽如此、支持负载电流的能力是应用中压降的函数:

    因此,如果 VIN 为3.3V,VOUT 为2.8V@300mA,则功耗为(3-2.8)*0.3=0.15W。 如果使用 X2SON 封装、则高于环境温度的估计热升仅为0.15W * 218.6C/W 或32.79C。

    但是,如果 VIN 为5V,VOUT 为2.8V@300mA,则功耗为(5-2.8)*0.3=0.66W ,对于同一封装,这是高于环境温度~144C 的上升,可能会进入热关断状态。  

    我希望这能回答你的问题。