This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:运输模式条件

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854316/bq25890-shipping-mode-condition

器件型号:BQ25890

尊敬的支持团队:

当在 USB_VBUS 有效时 BATFET_DIS 从0设置为1时、它不会立即进入运输模式、但当 USB_VBUS 关闭时、它似乎会进入运输模式。
这是正确的现象吗?
是否需要关闭 USB_VBUS 才能继续进入运输模式?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    除非 BATFET_DLY 位用于添加 TSM_DLY=10-15s 延迟、否则从0->1的 BATFET_DIS 位是立即的。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您的回复。
    我们应该检查什么来澄清差距?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    在 VBUS 被施加且充电被启用的情况下、禁用 BATFET 并确认充电停止并测量 BAT 电压。

    在未施加 VBUS 的情况下、在 SYS 上施加负载、禁用 BATFET 并确认没有电流流入负载、然后测量 BAT 电压。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    很抱歉、我们还不清楚这一点。
    在"VVBUS"非活动条件下、将"BATFET_DIS"设置为1后、"SYS"的电压将立即下降。
    如果在"VBUS"处于活动状态时将"BATFET_DIS"设置为"1"、"SYS"的电压将保持活动状态。 "VBUS"关闭后、"SYS"将会下降。
    这种现象是否正确?

    e2e.ti.com/.../BQ25890-ship-mode.pdf

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    如果没有 VBUS 且 BATFET_DIS=1、SYS 会立即下降。   我们建议使用"延迟 BATFET 关闭"位、以防止 SDA、SCL 在上拉至 SYS 时在 I2C 传输期间崩溃。

    如果应用了 VBUS 并且 BATFET_DIS=1、则降压转换器仍提供 SYS 电压。  如果 SYS 上的负载太高、无法满足充电器的输入电流限制或适配器电源要求、则 SYS 将会下降、因为电池不可补充。

    此致、

    Jeff