This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:关于反相电路

Guru**** 2521880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, LMZ14203H, LMZ14203, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834899/lmzm33603-about-inverting-circuit

器件型号:LMZM33603
主题中讨论的其他器件: LMZ14203HLMZ14203LMZ34002

您好!

客户希望在以下条件下使用 LMZM33603:
・Vin=24V (%适配器24V±10)
・Vout=-12V
・μ V Iout≒0.5A

我有两个问题。
1.客户希望使用精度为10%的 ACADAPTER。
因此、客户希望允许26.4V 的输入电压。
这种使用条件是否可以接受?
它 是否可以接受、具体取决于负载电流?
    
    

2.关于开关频率与输出电压间的关系  
客户需要反相电路版本表。
您能提供这些信息吗?

    

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    26.4V 输入电压至-12V 输出电压将在 LMZM33603器件上施加38.4V 电压、这大于该器件的建议最大工作输入电压。 绝对最大值为42V、因此该器件很可能能够承受、但不建议这么做。

    我认为最好使用 LMZ14203H、它是最大工作电压为42V 的器件。

    您可以使用 数据表第16页上用于12V 输出的典型应用组件。

    在配置器件方面、您可以使用 LMZ14203的反相应用手册(该应用手册是器件的引脚对引脚版本)。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav San、

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。
    感谢您介绍 LMZ14203。
    但是、客户希望考虑具有 PKG 大小和功能的 LMZM33603。

    使用至少24V 交流适配器时、
    需要±5%(25.2V)的建议输入电压值。
    您有什么解决方案吗?

    此外、您是否有"开关频率与负输出电压间的关系"数据?  

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    对于开关频率指导、我建议使用 VOUT = 12V (正极)和最大可见输入电压(例如36V)的建议。   

    但无论如何、似乎他们需要额定电压更高的器件、因此我们必须考虑另一种选择。  

    请考虑 采用 QFN 封装的 LMZ34002 (数据表链接)。 它看起来应该符合他们的要求。

    下面是 LMZ34002输出电流能力与 VIN 和 VOUT 的关系:

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav San、

    感谢您的友好支持。
    我理解您的信息。

    可以再帮个忙吗?
    我没有收到以下主题帖的回复。
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/825262/3092912#3092912


    此致、
    Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    很抱歉耽误你的回答。 我昨天已经回复了您的消息、正在等待您对我的问题的评论。

    请让我们继续讨论另一个主题。 我将关闭此主题。  

    谢谢、

    此致、
    Jimmy