This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38691-ADJ:Vout = 5V 时的负载瞬态响应

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767, LMG1020, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860284/lp38691-adj-load-transient-response-for-vout-5-v

器件型号:LP38691-ADJ
主题中讨论的其他器件:TLV767LMG1020TPS7A90

对于 Vout =5V、我想使用 LP3869x- ADJ。

数据表中提供的负载瞬态波形是 Vout = 1.25V 时的波形、如果您能够提供 Vout = 5V 时的负载瞬态波形、我将非常感激

谢谢

Hitesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    以上线路瞬态的波形图实际上是针对3.3VOUT 的波形图。 我没有5V 输出电压的输入暂态数据、但只要压降大致相同、输入暂态响应就应该相似。  

    注意:我们发布 了 TLV767 、这是一款更新得多的器件、进行了许多改进。 (抱歉、这种情况下的线路瞬态也显示3.3VOUT)。  

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的回答。 在 TLV767的数据表中、负载瞬态响应期间 、输出电压的变化约为-400mV。

    您能否推荐任何其他兼容 为 LMG1020供电的 LDO 稳压器、它们具有更好的负载瞬态性能。

    谢谢你

    Hitesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    TLV767 负载瞬态的数据表中有两个图表:

     增大 COUT 当然会有所帮助、但如果您需要真正快速的负载瞬态响应、 TPS7A90等器件 可能是更好的选择:

    注意:TPS7A90建议的最大输入电压为6.5V (绝对最大值为7V)。

    这是否适合您?