This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:VREF 的变化

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831830/bq24618-change-of-vref

器件型号:BQ24618

您好!

客户表示;

VREF 在 CC 模式下变为3.35V、在 CV 模式下变为3.30V。
这个动作对吗?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    这是不正确的行为、因为客户测量的 VREF 超出 EC 表指定的 VREF 范围。 VREF 范围很小、最小值为3.267V、最大值为3.333V。

      客户能否确认

    1. VREF 电容器靠近 IC 上的 VREF。 该电容器的值是多少?
    2. 客户是否区分了模拟接地(AGND)和电源接地(PGND)?
      1. 如果是、则在 CC 和 CV 期间测量 PGND 和 AGND 之间的电压
    3. 客户是否尝试更换 IC、如果发现更换 IC、则 VREF 将会不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kedar。
    我将确认客户的情况。
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

      关闭线程、直到获得更多数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我昨天确认了客户的情况。
    我指出这是因为布局有问题。
    如果它可能会修改 VREF、则会变得正常、因为它会影响充电电流和安全计时器。  
    当我有另一个问题时、我会在另一个主题中向您提出一个问题。

    谢谢、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

      听起来不错、我将关闭线程以进行跟踪、以便在重新打开线程时通知我。