This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:是否可以在电流感测分流器之前和之后连接系统接地?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860495/bq76930-can-the-system-ground-be-connected-both-before-and-after-the-current-sense-shunt

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他部件:BQ76200BQ769200

大家好、

我目前正在设计一个电池组、将 BQ76930用作 AFE 和 BQ76200、以实现保护 CHG 和 DSCHG FET 的高侧开关。

电池组的一些规格:

  • 7s 锂离子电池
  • 内部平衡
  • 具有 BQ76200的高侧保护 FET
  • 由外部 MCU 通过 I2C 进行控制
  • 150Wh 总能量
  • ~60A 最大电流

我们需要测量流出电池的满电流、包括 MCU 和所有其他外设的电流(它们需要的电流大于 MCU)。 此外、为了避免 AFE BQ76930和我们所有外设之间的通信出现问题、最好在它们之间共用一个公共接地。

如果我们看一下 BQ769200的典型应用、我们会发现系统在最低电芯的负极和电流检测分流器之间接地(下图中标记为1的位置)
这意味着、a)共享该接地的所有器件的电流不是由分流器测量的、b) MCU 接地端与 AFE 接地端之间存在差异、这可能会导致通信问题? 我看到两个选项:

1)将所有器件(包括 AFE)接地在位置2:我有一些疑问、因为数据表中规定 a) SRP-VSS 为+-10mV、这可以通过切换 SRP 和 ARN 实现、b) VC0-VSS 也为10mV。 当接地端置于电流感测分流器之后时、再也无法实现这一点。

2、有两个接地端、一个接地端用于位置1的 AFE、另一个接地端用于位置2的所有其他器件。 最大接地差应在200mV 左右、这在通信限制的容差中是多少?

您的一般建议是什么?


谢谢、
Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakob、

    我们建议将 BQ76930接地至第1点、如数据表中所示。  放电电流将提高感测电阻端子相对于电池组底部的电压。 SRP 和 SRN 的正极范围大于负极范围、因此建议在点1处接地。   如果您使用1m Ω 的感应电阻在点2接地、并且短路为300A、则您将处于 SRP 的绝对最大值。  SRP 引脚的功能超出建议的10mV、但不建议运行、建议在检测电阻器的电池侧接地。

    当接地端为1时、电池组外的通信由负载电流进行调制。 AFE 接地端为1、MCU 接地端为2时、I2C 将由负载电流调制。  如果您计划使用该选项、则这两种方法都是可行的。