This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070最大 输出电流@ 4.2V 输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63810, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833969/tps63070-tps63070-max-output-current-4-2v-vout

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS63810TPS63802

尊敬的先生/女士:

当天的问候!!!!

我正在从事基于 TPS63070RNMT 的4.2V/3A 降压/升压转换器设计。 我们的产品应用是5V USB 和电池供电的 GSM 器件。  

根据数据表、首次网络搜索最大4-5 ms 时、GSM 传输峰值电流为3A

我们将使用3.7V @ 3000~5000mAh 锂电池作为我们的应用。 正常模式器件电流最大为2A。

 TPS63070 降压/升压 IC 是否适合我们的应用?

请为我们的应用推荐参考设计和其他合适的器件。

如果您有任何疑问、请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vishal、

    请您澄清一下:

    1. 输入电压范围是多少(工作电池电压范围)?
    2. 输出电压是多少?

    TPS63070适用于更高的输入/输出电压。 如果您的电源是1节锂电池、且输出类似于3.3/3.7V、则 TPS63802更适合。 它在低电压下具有更高的额定电流(在您的情况下可支持3A 电流)、采用类似的封装、并且具有更低的 IQ、这意味着更长的电池寿命。 我们还有 TPS63810、它类似于 TPS63802 BUTH、具有 I2C 接口来设置输出电压。  

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维什尔:

    我是否可以知道这种情况发生了? 是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维什尔:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~