This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:10V 的直流电平具有 f=0.16Hz 的小噪声或纹波

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860131/ref102-the-dc-level-of-10v-has-a-little-oscilation-or-ripple-of-f-0-16-hz

器件型号:REF102

各位专家:

我通过示波器看到 REF102器件 Vout 引脚的直流电平纹波、这会影响我的电路性能、纹波的 Vpp 在10V 直流信号上约为15uV、频率为0.16Hz ... 请参阅所连接的电路、我移除了 C8和 C9并在 R3上安装了一个0欧姆电阻器、以查看电容负载是否正在影响、但仍会看到该纹波... 有人能帮您找出该纹波的根本案例吗? 谢谢!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo  

    0.16Hz 时15uV 超出 REF102的闪烁噪声规格。 我认为这是从设置开始的。 请屏蔽您的所有连接、以确保它不会拾取其他来源的噪声。 您能否提供有关设置的更多信息、以便我能够确定是否有问题?  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    请在末尾找到原理图的布局。 正如您看到的、它已经在 PCB 上、因此我不确定我们是否仍然可以屏蔽连接。 我将示波器探头放置在引脚 U10.6和引脚 U11.3上... 我 正在使用1X 探针、并将其放置在与下图类似的位置... 我还注意到、当我测量系统接地时会出现相同的噪声、因此我认为这不是器件 REF102造成的...

    在第二张图片中、当我测量接地系统时、您将看到波形... 尽管 REF102与此无关、但如果您能建议如何消除此噪声或消除此噪声的最小可能原因、则会更好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo  

    很遗憾、我无法看到您的布局、因此无法评论噪声源。

    请使用 REF102数据表中提到的1000pF 负载电容(图1中的 C8)。  

    我可以建议您在测量方面进行一些改进-  

    *使用10X 探头。 它将增加 SNR。  

    *当您尝试看到低频噪声时、请将示波器带宽降至最低。 我可以在示波器屏幕截图中看到很多高频噪声。 一旦您降低示波器的带宽、它将下降。  

    *尝试使用金属盒(法拉第笼)和接地金属笼屏蔽您的测量装置,以避免任何 EMI 干扰。

    这应该会改善您的噪声结果/

    此致

    Trailokya