This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:输入电容

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857140/tps2363-input-capacitance

器件型号:TPS2363

您好!

我需要知道该器件的 I2C SCL 引脚的输入电容。 我在数据表中看不到任何引脚的输入电容相关的任何内容。

-Anmol Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol、

    欢迎使用 E2E!

    我们将检查并在周一返回。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol、

    我们通常不指定 I2C 引脚的电容、因为它非常低。  

    您能告诉我们为什么这些信息对您很重要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol、

    您对 TPS2363还有其他疑问吗? 如果您没有任何问题,我们可以关闭此主题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    对于我使用的许多其他 TI 器件、我可以看到数据表中提到的输入电容。

    我需要这些信息来了解它给 I2C 分支增加了多少容性负载。 我打算在该 I2C 分支上使用多个器件、并且不希望总负载超过特定值。

    谢谢、

    Anmol Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol、

    我正在努力查看我是否可以获取您请求的数据。

    请多花几天时间确认您的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol、

    遗憾的是、我们无法在 I2C 引脚上找到输入电容的确切值、但您可以认为该值大约为10pF。