This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:浮动散热焊盘

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860713/tps2596-floating-thermal-pad

器件型号:TPS2596

您好!

我的客户有一个经验,就是我们的其中一个电子保险丝关断速度不够快,因为电路板的热性能太好了。
当时、他们修改了电路板以悬空散热焊盘以缩短关断时间。  

现在、他们正在使用 TPS2596设计一个新的电路板、并考虑同样的问题、即浮动散热焊盘。
然后、他们询问我 TI 如何看待这种方式。  

为了缩短关断时间、您对浮式散热焊盘有何看法?
这种方式是否可以接受?

 

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    让散热焊盘悬空没有任何问题、因为它主要用于散热。

    您还可以考虑将散热焊盘连接到信号 GND 的较小区域、然后通过小连接将信号 GND 连接到电源 GND、如下面文档(EVM 用户指南)中的图8和图9所示。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubn7a/slvubn7a.pdf