This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51631A:用于 D1559处理器的 SVID-PMIC,我们使用 TI 推荐的1.8V 电源轨 TPS51631和1.05V 和1.2V 电源轨 TPS53625器件。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51631A, TPS53625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860423/tps51631a-the-svid-pmic-for-d1559-processor-we-are-using-ti-recommended-parts-tps51631-for-1-8v-rail-and-tps53625-for-1-05v-and-1-2v-rails

器件型号:TPS51631A
主题中讨论的其他器件: TPS53625

我们需要澄清这两个 PMIC。 什么是主差分体重两者。 为什么我们需要为 D1559处理器内核电源轨使用不同的 PMIC?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    TPS51631A 是支持 VR12.5协议的控制器、它只支持无零负载线应用。 如果将其用于其他零负载线路所需的电源轨、则由于负载线路、您将失去一点直流精度、但是、只要交流+直流满足要求、 仍可以使用。

    如果您不喜欢由于负载线而产生的额外压降、请使用 TPS53625、它支持零负载线应用。

    希望这能解答您的问题。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chasel