This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22680:过载状态

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22680
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860667/lm22680-overload-status

器件型号:LM22680

你(们)好

我有一个问题要问您:

1.客户还想知道 lm22680的负载电流  为2.5A 时 lm22680的风险、该电流过载 但未达到过流保护的芯片内部条件

 2.当:>3A 输出电流>2.5A 时,芯片工作的风险是什么?芯片的状态是什么?

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    在重负载条件下、开关电流将被限制为最大值而不会产生频率折返、因此实际输出电压和 Vin 电压将在不同频率下定义 SOA、请参阅数据表图3、4、5。 在 SOA 之外运行会导致芯片过热、从而导致过热关断或潜在损坏。