This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:BQ78Z100的传输时间

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857566/bq78z100-transaciton-time-of-bq78z100

器件型号:BQ78Z100

您好!

我们对 以下主题的答案有疑问:"BQ78Z100在充电/放电期间持续刷新 I2C 寄存器时复位"。

请您向我们提供您的意见吗?

作为交易时间

1、请向 我们提供您建议 在交易之间使用100ms 的原因。

当我们在事务之间设置100ms 时、 如何 检查我们的产品是否没有问题?

 例如:循环测试、检查 XX 信号和 XX 信号之间的时序等

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.确保获得正确的结果,需要等待时间。

    2.您读回的结果正确,就是如何检查

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx-San:

    感谢你的答复。 他是我的客户。

    在他的系统中、BQ78Z100和 TMS570与 I2C 相连。 即使间隔为100ms、他也会看到一些 I2C 通信错误。 他说、间隔越长、误差的数量就越小。

    1.您能告诉我们在时间间隔太短时如何发生通信错误吗?

    2.您能否告诉我们一些理论或公式、以帮助客户确定其间隔? 因为他们不想根据热流来确定间隔。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.pl请参阅以下文档的第10.3.2节:

    http://www.ti.com/lit/ug/sluub65a/sluub65a.pdf 

    通常、根据线路的速度、可能需要增加延迟以避免获取垃圾数据。

    通常,通过试错来找到一个合适的地方

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx-San:

    为什么建议我阅读 BQ27542 RTM? 它是否具有与 BQ78Z100相同的架构? 我的客户说 BQ78Z100 TRM 没有关于 I2C 间隔的描述。 它们之间有何关联?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    测量仪表器件是类似的。 我们尚未更新 bq78z100 TRM。 但是、对于所有监测计器件、建议的速度不超过2次 I2C 标准命令事务/秒。 实际上、您可以发送更多信息、但我们建议的 TRM 不超过2个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    TRM 描述主机每秒不得发出两次以上的"所有"标准命令。 我对这句话有点困惑。

    是否可以每秒在表15-1上发出两次"all"命令? 或者、建议仅在每秒表15-1中发出两条命令?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    它只是这些命令中的一个、而不是所有命令。

    例如,建议系统每秒只读取两次 RSOC()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、Kang-San、Onyx-San、您好

    感谢您的回答。

    由于我们理解、我们解决了这个问题。