您好!
我们对 以下主题的答案有疑问:"BQ78Z100在充电/放电期间持续刷新 I2C 寄存器时复位"。
请您向我们提供您的意见吗?
作为交易时间
1、请向 我们提供您建议 在交易之间使用100ms 的原因。
当我们在事务之间设置100ms 时、 如何 检查我们的产品是否没有问题?
例如:循环测试、检查 XX 信号和 XX 信号之间的时序等
请注意、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Onyx-San:
感谢你的答复。 他是我的客户。
在他的系统中、BQ78Z100和 TMS570与 I2C 相连。 即使间隔为100ms、他也会看到一些 I2C 通信错误。 他说、间隔越长、误差的数量就越小。
1.您能告诉我们在时间间隔太短时如何发生通信错误吗?
2.您能否告诉我们一些理论或公式、以帮助客户确定其间隔? 因为他们不想根据热流来确定间隔。
此致、
Itoh
1.pl请参阅以下文档的第10.3.2节:
http://www.ti.com/lit/ug/sluub65a/sluub65a.pdf
通常、根据线路的速度、可能需要增加延迟以避免获取垃圾数据。
通常,通过试错来找到一个合适的地方
谢谢
Onyx