This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066IEVM-626:PI 指挥官在选择 LM5066或 LM5066I 时出错

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859058/lm5066ievm-626-pi-commander-make-errors-when-selecting-lm5066-or-lm5066i

器件型号:LM5066IEVM-626
主题中讨论的其他器件:LM5066LM5066I

PI-Commander 软件会在我选择 LM5066 或 LM5066I 器件后立即发出错误并关闭应用程序。 它工作正常、可选择其他器件(LM25006、LM25062、LM5056 ...)。我安装了所有驱动程序。  我尝试过几台计算机,并多次尝试重新安装所有设备。  

请帮助。  

S. Mat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    欢迎使用 E2E!

    您能否 详细说明将 LM5066连接到 PI-Commander 软件所遵循的步骤?

    您是否还有其他器件 EVM 可供尝试?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh;

    是的、我有两个 LM5066IEVM、我已经尝试了这两个。  我无法同时连接这两者。  我分别遵循了 SNVU444中给出的所有步骤。

    当我选择 LM5066I 时、PI-Commander 关闭。  我认为这个问题与 PI-Commander 软件有关。 因为 我在4台不同的计算机、2个 EVM 板和2 个 FT2232H 模块上尝试过它。  

    此外、当我选择其他产品时、程序中没有错误。  只有 LM5066和 LM5066I 有错误。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    您是否无法使用 LM5066I 器件获得以下屏幕? 您能否共享 FT2232H 模块的图像、我想检查连接器方向是否正确。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    是否可以确认上述内容?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Rakesh;

    我检查了接头方向是否正确、但 没有任何变化。

    我无法使用 LM5066I 器件进入下一屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    您能否像下面那样共享 FT2232H 模块的图像? 连接器方向是否与右侧图像匹配?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh;

     连接器方向是否 正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    连接器方向应与我在上面发布的右侧图像匹配。  

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我们最近发现了此组装错误、并在我们拥有的电路板库存中对其进行了更正。 似乎你从旧的批次中得到。

    您是否可以更改连接器方向 并重试。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh;

    我更改了连接器方向、它是正确的。

    谢谢您 Rakesh。