请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28220 主题中讨论的其他器件: LM5032
尊敬的所有人:
我参与了一个基于硬开关降压转换器的项目。
额定值如下:PoUT:80kW、Vin:800V、Vout:600V - 100V;开关技术:IGBT;2个交错非 同步降压转换器。
由于电流较高、我们更喜欢将 IGBT 用作有源开关、我们希望实现上述交错降压。
建议使用 LM5032或 UCC28220、但它们的额定开关频率范围高于100kHz、不适用于 IGBT。
我对吗?如数据表图7第8页所述、LM5032的最小开关频率为90Khz、而数据表图13 PAG 10所述、UCC28220的最小开关频率为45Khz?
我知道 IC 开关频率是转换器开关频率的两倍、因此 Lm5032的实际值将是45kHz、UCC28220的实际值将是22.5kHz。
如果我认为正确并且开关频率对于我的应用来说太高、TI 是否有适合我的结构的 IC?
最恰当的考虑
卢卡