This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:最小开关频率

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860252/ucc28220-minimum-switching-frequency

器件型号:UCC28220
主题中讨论的其他器件: LM5032

尊敬的所有人:

我参与了一个基于硬开关降压转换器的项目。

额定值如下:PoUT:80kW、Vin:800V、Vout:600V - 100V;开关技术:IGBT;2个交错非 同步降压转换器。

由于电流较高、我们更喜欢将 IGBT 用作有源开关、我们希望实现上述交错降压。

建议使用 LM5032或 UCC28220、但它们的额定开关频率范围高于100kHz、不适用于 IGBT。

我对吗?如数据表图7第8页所述、LM5032的最小开关频率为90Khz、而数据表图13 PAG 10所述、UCC28220的最小开关频率为45Khz?

我知道 IC 开关频率是转换器开关频率的两倍、因此 Lm5032的实际值将是45kHz、UCC28220的实际值将是22.5kHz。

如果我认为正确并且开关频率对于我的应用来说太高、TI 是否有适合我的结构的 IC?

最恰当的考虑

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca、专家将于明天再次与您交流。  ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca

    根据第12页的数据表、建议将 UCC28220的开关频率编程为100kHz 至1MHz。

    LM5032可在45kHz 频率下运行。  

    如果45kHz 适合您的 IGBT、则 LM5032可能是不错的选择。

    此致、

    云生