This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:那么当负载变化时、输出电压将发生变化

Guru**** 2385440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860405/bq24232-then-output-voltage-will-change-when-load-change

器件型号:BQ24232

您好、先生、

原理图如下所示、当 CHG_VCC_OUT 的负载发生变化时、电压将按如下方式发生变化、大约为600mV、如何进行改进? 我是否需要更大的电容器?

谢谢你。

Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    您看到了多少负载变化? 输出端的电压和电流波形是否? 此时的建议是增加上限值、看看这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pham、

    负载上升速度看起来如此快、我将增大电容值并软启动负载、以使其更好。

    谢谢你。