This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705B:TL7705 A、B 和 C 之间的差异

Guru**** 2924180 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7705B, TL7705A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830284/tl7705b-tl7705-difference-between-a-b-and-c

器件型号:TL7705B
主题中讨论的其他器件: TL7705ATL7705CPS-B

尊敬的支持团队。

我们收到了客户的 TL7705C 订单。
TI 网站上没有 TL7705C。
但是、可以订购操作系统。
对于 TL7705C、A 和 B 之间有何差异?

此致
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    正确、TL7705CPS-B 是一款较旧的器件、当前 TL7705A 或 TL7705B 的数据表似乎不支持该器件。 让我进一步研究一下。

    同时、我假设您正在寻找采用 SO-8封装的此器件、您的主管需要满足哪些应用和/或要求?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav-San、

    感谢您的回复和建议。
    客户产品是半导体制造设备。
    监控器用于 半导体制造设备的电源控制电路。
    TL7705C 已被用作客户注册设备。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav-San、

    您是否有旧的 TL7705CPS-B 数据表?
    我想确认 TL7705CPS-B 和 TL7705B 之间的电气规格差异。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

    我们在数据库中没有该器件型号的数据表。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav-San、

    感谢你的答复。
    我知道 TL7705CPS-B 没有数据表

    此致、
    Hiroaki Yuyama