This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3552SDEV:OBSOLETE 替代申请

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3553, TPS54201, LM2751, TPS61165, TPS61161A, TPS61150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856275/lm3552sdev-obsolete-alternate-request

器件型号:LM3552SDEV
主题中讨论的其他器件:LM3553TPS54201LM2751TPS6116165TPS61161ATPS61150A

大家好、

我们在项目中使用了 LM3552 LED 驱动器、但目前 LM3552已过时。

我们需要以串联方式驱动两个 LED,正向电压为3.1V,电流为160mA。 输入电压为5V。

我们找到了替代器件 LM3553、但它是 I2C control.in 我们的项目火炬和闪光灯模式由来自摄像头模块的 GPIO 引脚控制。我们不需要 I2C 控制模式。

请有人就此问题帮助我们吗?

谢谢、

Jabir m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jabirali、

      您可以检查 TPS54201是否能够满足您的要求,因为 TPS54201是一款同步降压 LED 驱动器,可支持4.5V 至28V 的电压、1.5A 的最大输出电流。 这可能是一个不错的选择。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我们的项目中需要独立的手电筒和闪光灯模式,您能不能建议  其它符合 我们要求的 LED 驱动器。

    谢谢、

    Jabirali m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jabirali m、

       很抱歉、我们的闪光灯/手电筒 LED 驱动器都具有 I2C 接口。 但您可以检查 LM2751、您可以将其中两个 LM2751用于此类应用。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    感谢您的回复!

    我正在与 Jabir 先生合作进行此 LED 驱动器设计、我们决定使用单通道 TPS61165 LED 驱动器。 对于手电筒和闪光灯模式、我们计划使用下图中所示的 NFET 电路、以实现两种不同的模式。 请告诉我们是否需要了解 reg。 该电路的使用。

    此外、我还在考虑 TPS61161A 器件、该器件似乎与 TPS61165等效的封装(WSON)、其额定值/功能差异很小、即缺少单线制接口、电压/电流额定值较低等 但是、我们的应用在闪存模式下需要160mA 的 LED 驱动电流、根据计算结果、TPS61161A 似乎能够工作、但数据表中的效率与 LED 电流间的关系图似乎仅显示50mA、这让我有点怀疑。 我在这里的目的是使 TPS61161A 芯片作为 TPS61165的备份选项、因为它看起来与相同的封装非常匹配。 请告诉我这方面的情况。

    此外、我想知道上述两个器件的可用性/使用寿命信息。 每个器件的 TI 网页确实显示为"有效"、但确切的数字对我更有帮助。

    希望能更快地对此做出答复。

    谢谢、

    N.Balaji

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 N.Balaji:

       对于使用 FET 在"ISET"和 GND 之间更改总电阻的应用、我们建议在更改 Q1导通或关断时禁用 TPS61165、并在 Q1状态稳定时启用 Q1、 这可以确保整个系统稳定。

      对于 TPS61161A 和 TPS61165、我们没有 EOL 或 NRND 计划、因此不用担心使用这些器件。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    感谢您的回复!

    请查找我的内嵌回复。

       对于使用 FET 在"ISET"和 GND 之间更改总电阻的应用、我们建议在更改 Q1导通或关断时禁用 TPS61165 、并在 Q1状态稳定时启用 Q1、 这可以确保整个系统稳定。

    [Balaji]:我浏览了 TPS61150A 2通道 LED 驱动器的数据表。 我可以看到使用 FET 方案时的动态亮度变化是可能的(请参阅下图)。 基于这一点、我们知道、当 LED 驱动器启用并运行时、可以使用 FET 进行亮度调光。

    我是否可以知道有关使用 FET 电路时 LED 驱动器稳定性的问题是否仅限于 TPS61165?  如果是、您能否建议使用两个 GPIO 信号(无法使用 PWM /I2C/1线接口)可能实现的任何其他稳定亮度调节方案?  

    请在本章中告诉我。

    谢谢、

    N.Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      是理解问题、我的主要问题是 Q1上使用的 PWM 频率是多少、不应太高。 如果频率较低、 我认为可以。 但我建议您对您的应用规格和 MOSFET 进行一些实验。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    感谢您的回复!

    我们不使用 PWM 或高频来控制 Q1 FET。 它仅根据亮度模式打开和关闭。 因此、我希望我们对此感到满意。 请 告诉我们。

    但是、正如您提到的、我们将实际使用配置进行实验。

    我想知道 TPS61161A 对于我在前一篇文章中提到的应用的可用性。 我在下面引述了我的查询供您参考。 也请告诉我们。

    "此外、我还在考虑 TPS61161A 器件、该器件似乎与 TPS61165等效的封装(WSON) 、其额定值/功能差异很小、即缺少单线制接口、电压/电流额定值较低等 但是、我们的应用在闪存模式下需要160mA 的 LED 驱动电流、根据计算 结果、TPS61161A 似乎能够工作、但数据表中的效率与 LED 电流间的关系图似乎仅显示50mA、这让我有点怀疑。 我在这里的目的是使 TPS61161A 芯  片作为 TPS61165的备份选项、因为它看起来与相同的封装非常匹配。 请告诉我这方面的信息。"

    谢谢、

    N.Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

      TPS61161A 和 TPS61165之间的主要区别在于输入电压范围。 这两个选项都适用于您的应用。

    此致

    肖恩