This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54302:TPS54302 -电感器选择

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833744/webench-tools-tps54302-tps54302---choice-of-inductor

器件型号:TPS54302

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TPS54302的电感器选择令人困惑。

该评估板设置为从8V 至28V 输入产生5V 输出、并使用10uH 电感器。 但是、如果我输入我的设计要求(15V 输入电压、0.5A 输出电流)、WEBENCH 会为我提供大约6uH 到9uH 之间的电感器选择、并告诉我10uH 对于这个设计来说太大了。

因此、为了消除混淆:假设我的要求 (15V 输入电压、0.5A 输出电流)、电感器的建议值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将 VIN 设置为8V 至28V、则电感器应覆盖整个输入电压范围。  

    对于15V 输入电压、我认为6.8uH 或10uH 是可以的。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你还有其他问题吗?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了不同的电感器、并且 -至少在我相对较轻的200mA 负载条件下和15V 输入电压下-我在10uH (评估板)下测得的效率略高于5.6uH (WebBench 推荐值)(88%)。

    因此这没什么大不了的、尽管我认为数据表和评估板建议10uH、而 WebBench 告诉您10uH 太大、超出范围这一事实让人困惑。 因此、从这个意义上讲、WebBench 并不是很有用。 哦、我希望事情可以更简单一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了 Webench 模型、没有您说过的问题。

    无论如何、您可以参考数据表"8.2.3.5.1电感器选择"来计算电感器的值。

    肖恩