请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54561 大家好、
只需检查一下是否可以通过二极管在引导引脚上添加5.4V 偏置电压来实现正常运行。
5.4V 在输入电压之前加电、并在输入电压之前关断。 谢谢。
BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
只需检查一下是否可以通过二极管在引导引脚上添加5.4V 偏置电压来实现正常运行。
5.4V 在输入电压之前加电、并在输入电压之前关断。 谢谢。
BRS
假设
您好!
我认为这应该可以、但要注意引脚的最大启动电压限制
我可以看到有一个与您尝试执行的操作类似的应用手册
http://www.ti.com/lit/an/slva547a/slva547a.pdf
我会说、您应该在为 VIN 加电后为5.4V 加电
谢谢
-Arief