This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:在 BOOT 引脚上使用偏置电压

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857363/tps54561-use-bias-voltage-on-boot-pin

器件型号:TPS54561

大家好、

只需检查一下是否可以通过二极管在引导引脚上添加5.4V 偏置电压来实现正常运行。  

5.4V 在输入电压之前加电、并在输入电压之前关断。  谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这应该可以、但要注意引脚的最大启动电压限制

    我可以看到有一个与您尝试执行的操作类似的应用手册

    http://www.ti.com/lit/an/slva547a/slva547a.pdf

    我会说、您应该在为 VIN 加电后为5.4V 加电

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的回复。  

    还有一个问题、5.4V 为什么在输入电压之后升高? 从我的角度来看、这似乎没有什么不同。 谢谢。  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    有任何反馈吗? 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对我来说、这只是一个预防措施、这样外部偏置就不会干扰 IC 的正常启动序列。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 Arief 能够在这里为您提供帮助。

    请告诉我们此设计是否需要更多帮助。