This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219A:数据表软启动公式误差?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833001/tps562219a-datasheet-soft-start-equation-error

器件型号:TPS562219A

TPS562219A 的数据表显示了两个使用8.2nF 软启动电容器的应用电路、而图26/27和39/40显示了 SS 电容器的值应产生~1ms 的软启动时间。 然而、当使用第11页的等式1时、一个8.2nF 电容器给出了一个~1us 的计算值。 我怀疑方程式不正确、时间"TSS"实际上是以秒为单位计算的、而不是以毫秒为单位。 您可以在此处确认我的想法、还是解释其他原因?

谢谢、

-Erik H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的计算:

    TSS (ms)=8.2nF*0.765V*0.86/6uA=0.899ms。 没有问题。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    感谢您的回复。 您的计算与数据表中给出的公式确实匹配、相当于:

    (8.2E-9 F)*(0.765V)*(0.86)/(6E-6 A)= 899E-6ms 或899E-9秒。

    但是、您的回复表明该公式得出的结果为899E-6秒。 您似乎无意中忽略了原始公式以毫秒为单位、而不是以秒为单位。

    我是否完全错过了这里的球?

    谢谢、

    -Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我第一次联系 TI 支持人员、印象不是很深刻。 我想这就是 TI 器件比类似规格的线性/模拟器件更便宜的原因。  

    如果您想看看我26日星期一的回复(然后返回仔细查看您的计算结果)、我仍会考虑使用该器件。 否则、我将找到另一个供应商。

    此致、

    -Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    很抱歉、对于延迟、请仔细查看方程式、单位是"ms"、而不是"s"。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-

    请将整个更换转发给同事。

    -Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    你还有疑问吗?

    肖恩