This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:LMR62014问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834566/lmr62014-question-of-lmr62014

器件型号:LMR62014

大家好、团队成员。

请告诉我吗?

下面是客户询问我的问题。

IC 电流模式是否? IC 是否具有消隐时间?

最短导通时间是多少?

3.客户是否可以将 IC 用作 DCM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu-San、

    请查看我的以下评论:

    LMR62014以固定频率运行、并在电流模式控制下运行。  

    2.这是 NS 的旧部件。 我将尝试找到数据库以获得空白时间和最短导通时间规格、但我无法保证我可以这样做。

    3.是的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack-San。

    谢谢您的回复。

    此 IC 是否有任何消隐时间?

    如果 ECM (仿真电流模式)不需要消隐时间、您能告诉我 LMR62014在这种情况下是哪种类型?

    http://www.ti.com/lit/an/snva537/snva537.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack-San。

    客户想知道消隐时间是多少。

    你能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    我仍然无法理解他们为什么要了解该规格、因为他们在使用该器件时不需要该规格。  

    我将联系我们的设计人员、仅搜索数据库、这是必须的。 我相信您知道我们的资源有限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack-San。

    感谢您的合作。

    让我尝试了解他们为什么需要它、并稍后让您知道。

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu-San、

    我相信 Max 已经联系过您。 让我关闭此主题并通过电子邮件进行讨论。