This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:随着负载的增加、可听到开关声音

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832916/tps61178-switching-is-audible-as-load-is-increased

器件型号:TPS61178

我使用此器件将输入电压(6-12V)升压至输出12V 4A。  我使用了 Webench 设计工具。  当交流/直流_12V 电压为12V 时、电路工作正常、无声音。  由于 AC/DC_12V 输入电压降至低于8V 并且/或负载增加至约3A、电路开始发出声音、发出吱吱声。  随着负载的增加、声音会变得更大。  我已将电感器 L1更改为3.3uF、但音频 e2e.ti.com/.../190823-_2D00_-TPS61178-Boost.docxis仍然在那里。  你有建议吗?

谢谢、

维希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的补偿网络需要更改、请更改为15k/6.8nF 以检查它是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hellen、

    我按照您的建议将 R165替换为15K、将 C281替换为6.8nF、但这仍然不起作用。  实际上、IC 完全停止了开关。  我更换了 IC、它工作简单、再次失败。  我不确定是做了什么错误、还是 IC 没有它应有的稳健性、因为这是我第三次更换此 IC。  现在、我的电源是7.2V、输出也是7.2V。

    谢谢、

    维希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请将 sch 和布局文件发送给我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vichet:

    您能否共享布局并捕获 SW、Vout、Il 波形?  

    您使用的电感器饱和电流额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我将关闭此主题、因为没有收到您的任何回复。 如果仍有任何疑问、您可以发布新主题。谢谢。