This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:Vsense:3.7V 至4.1V,标准看门狗计时器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1, TPS3820-Q1, TPS3823, TPS3823-Q1, TPS3851, TPS3851-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833066/tps3850-q1-vsense-3-7---4-1v-standard-watchdog-timer

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3820-Q1TPS3823TPS3823-Q1TPS3851TPS3851-Q1

大家好、

我正在寻找 Vsense = 3.7V 至4.1V 范围和标准看门狗功能的监控芯片(必须符合 AEC-Q100标准)。

您有这样的器件吗?

到目前为止、我只能找到 TPS3850-Q1、它具有可调节的 Vsense、但它具有窗口看门狗。

由于我不想更改已经可用的系统软件、因此窗口看门狗与要求不匹配。

或者是否有办法禁用 TPS3850-Q1看门狗功能的下边界以将其用作标准看门狗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji、

    Vsense 是否仅监控欠压? 如果是、我认为 TPS3851-Q1是正确的器件、因为它是具有标准看门狗的欠压监控器。 这将需要在 VDD 上使用外部电阻分压器、因为 TPS3851在3.7V 和4.1V 之间没有固定阈值。 尽管超时固定为200ms (TPS3820-Q1)或1.6秒(TPS3823/4/8-Q1)、TPS3823-Q1还将使用标准看门狗提供欠压监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢你。

    您是不是说可以通过从目标电源轨到 VDD 的电阻分压器来调节感应电压电平?

    是否有相关的计算表? 我想 ICC 会影响精度。

    我还需要可调节复位延迟。

    TPS3851-Q1是否支持可调节复位延迟?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiji、

    正确的做法是、使用外部电阻器更改阈值会降低精度。 根据您选择的电阻器值、在精度和 Iq 之间进行权衡。 计算新的感测阈值时需遵循分压器公式:新的感测电压=器件阈值*(Rtop + Rbottom)/Rbottom

    TPS3851-Q1不支持可编程复位延迟。 只有 TPS3850-Q1具有可编程复位延迟。