This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:USB 接口适配器的 PID 是什么?#39

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834324/ucd3138a-what-s-the-pid-of-the-usb-interface-adapter

器件型号:UCD3138A

您好!

我 想使用 USB 接口适配器而不是 TI GUI 来构建 PC 调试接口。  我现在需要 USB 接口适配器的 PID。 请与我分享。

顺便说一下、哪种工具最适合构建 PC 调试接口? 您可以与我分享一些经验吗?

非常感谢

Dana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Dana、我无法理解。 PID 代表什么?

    您是尝试使用 TI 的"USB 接口适配器"、还是尝试 设计 类似的接口?

    应用是什么? 用例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yitzhak

    每个 USB 器件都有 VID 和 PID。 对于 TI 的 USB 器件、VID 为0x0451、PID 会有所不同。 无论如何、我通过将 USB 接口适配器连接到 PC、然后读取 USB 器件的属性来获得 PID。  谢谢。

    BR

    Dana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    因此、我假设问题已解决!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dana、

    很抱歉、我无法提供帮助。

    但是、由于您自己已经找到了答案、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、