This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R050:最大 Fsw

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860563/lmg3411r050-max-fsw

器件型号:LMG3411R050
主题中讨论的其他器件:LMG3410R050

您好!

在数据表中、将 fsw 设置为典型值0.5MHz。

fsw 的限制因素是什么?

是否可以将此器件与 fsw 1-2MHz 配合使用?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    感谢您联系我们。 fsw 的限制因素是损耗量和产生的热量。 由于开关损耗与开关频率成正比、因此较高的开关频率会产生较高的损耗、从而产生更多的热量。

    可以在更高的频率下进行开关、实际最大频率取决于 PCB 设计和冷却方法。 当您尝试将频率推高时、请继续监控 FET 温度并确保其处于合理的范围内。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、
    您具有的最高频率是多少? 有什么参考设计?

    >请持续监控 FET 温度并确保其处于合理的范围内。
    什么是合理的温度范围?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    最大 LMG3410R050的频率约为1.2MHz。 有一个降压/升压转换器、其最大值为 转换器上的电流限制输出。 如果您超过 GaN 开关频率、您可以看到 UVLO 报告、因为降压/升压转换器无法为 GaN 提供足够的电流来打开和关闭。

    如数据表中所述、最大值为 建议温度为125C。 谢谢!

    张一一

    系统工程师

    ti.com/GaN