This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:低压降运行

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS57160-Q1, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860256/tps57160-q1-low-dropout-operation

器件型号:TPS57160-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR36015

大家好、

我的客户基于 TPS57160-Q1设计电源、Vout=7V。

在冷启动期间、Vin 可能会在50ms 内降至6V。 我们需要对 TPS57160-Q1进行配置、使器件只需在冷启动期间将6V 电压直接传输到输出。 现在、客户端在输出上看到一些振荡/脉动。


您能不能建议我们如何使 TPS57160-Q1进入低压降运行并实现100%占空比?

如果您可以提供一些示例原理图、其中包含 TPS57160-Q1周围无源器件的确切值、则这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户现在有范围:

    VIN = 7.7V

    VIN = 7.1V

    Vin = 6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TPS57160-Q1 内部为 N-FET、因此当占空比过大时、它没有足够的时间让二极管导通为引导电容器充电。 一种替代方法是、您是否可以在 SW 和 BOOT 之间添加隔离式5V 电压、以便为 BOOT 电容器提供能量。

    如果您有机会更换其他器件,建议将其用于同步60V 1.5A 降压的 LMR36015,则当输入电压接近输出电压时,它具有压降功能,可支持98%至99%的占空比

    谢谢


    李丹尼尔