This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:输出电压异常

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834884/tps2378-output-voltage-is-abnormal

器件型号:TPS2378

您好 TI

我们将 TPS2378用于 PD。 如果与 PSE 的通信成功、输出将为48V、然后添加20W 负载、则正常工作。            

但是、如果先在 TPS2378的输出端添加负载4W、则 TPS2378和 PSE 通信成功、则输出电压仅为18V、而不是48V。

上电时触发 OCP?  原因是什么? 你有什么建议吗?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    非常感谢您的提问。 您能否提供此设计的原理图?

    谢谢!

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    您是否能够提供原理图? 自开展任何活动以来已经将近一周  了、我希望确保您拥有项目取得成功所需的一切。  

    此致、

    Michael Pahl