This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:REGOUT 电容器选择

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860456/bq76940-regout-capacitor-selection

器件型号:BQ76940

尊敬的:

BQ76940参考设计在 REGOUT 上使用4.7uF/16V/X7R/0805电容器。 BQ76940数据表显示 REGOUT 电容器的典型值为4.7uF、但未定义最大值。

客户想知道 是否可以在 REGOUT 处使用10uF/25V/25R/0805电容器、因为它们缺少4.7uF 电容器。

我认为没关系。 但不确定较大的电容是否会影响内部 LDO 上电序列。 因此需要您的帮助来确认。

谢谢。

Mingmo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10uF 电容器应该可以。 如果 bq76940快速下电上电、以便在电源恢复时(反向偏置)、寄存器上的电容放电不足、这可能会造成问题-这不会损坏 bq76940、但在非常不寻常的情况下、这可能会产生副作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、

    感谢您的确认。