This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:TPS61235P 升压转换器最大输入电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834144/tps61235p-tps61235p-boost-converter-max-input-current

器件型号:TPS61235P

你好。 我计划将 TI TPS61235P 升压转换器 IC 用于即将开始的项目(VOUT 5V/3.5A、VIN_MIN 为3V)。 在 TI 提到的特性中、有两个用于同步功能的10A 内部电源开关、但在标题中、它被称为8A 转换器、这种描述来自哪里?

此外、I_LIM 的最小值(开关谷值电流限制)为6.5A。 在3.5A 输出为5V、VIN 为3V 的情况下、输入电流大约为6.86A (假设效率为85%)。 根据一些效率图、这应该起作用、我认为这可以通过该 IC 实现、但令我感到困惑的是6.5A 时 I_LIM 的最小值。 这是否意味着我应该在输入端仅消耗最大6.5A 电流(因为 IC 在看起来的极端温度下可能具有此限制)?

简而言之、我不理解10A、8A 和6.5A 的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AShiftul、

    10A 是最大电流限制规格。 8A 是典型值、而6.5A 是最小规格。  

    您使用的计算方法是正确的。 我们需要考虑最坏的情况、并使用6.5A 最小电流限制规格。 原因是 IC 开关电流限制规格在不同器件之间存在差异、而6.5A 是 TI 承诺的规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack。 感谢您的澄清。

    另一个问题:如何连接 EN 引脚? 在我的设计中、升压转换器将由电池供电、因此不能使用数字逻辑信号来启用转换器。 在数据表中、它提到这是一个逻辑信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AShiftul、

    EN 逻辑高电平阈值为1.0V。 因此、将 EN 引脚连接到 Vin 将启用电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该使用电阻器连接到 VIN 还是直接连接它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AShiftul、

    如果您不需要使用 MCU 启用或禁用器件、请将 EN 直接连接到 VIN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    如果我想保留下拉选项、应该使用什么值? 我的意思是、通常电路将处于激活状态、我可以使用上拉电阻器。 如果我想添加禁用功能、应该使用哪个下拉电阻值? 我假设电阻器值将影响 静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AShiftul、

    可以使用1Mohm 下拉电阻器。